This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCA 与 TCA I2C 交换机之间有何区别?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1304261/faq-what-are-the-differences-between-pca-and-tca-i2c-switches

选择 I2C 开关时、您可能会对 PCA 系列开关为何采用 TCA 对应产品感到好奇、而反之亦然。  

具体区别如下:

1) TCA 器件通常具有较低的电源电压阈值

2) TCA 设备 已更正以前在 PCA 设备中发现的错误。

3) TCA 设备采用较新的工艺技术, 比 PCA 系列更具成本竞争力

4) 4) TCA 器件提供不太严格的电源电压斜坡时间



不过、您可以放心 TCA 和 PCA 系列之间存在以下相似之处:

1)引脚对引脚(P2P)更换(请注意、并非所有 PCA 封装都使其进入 TCA 系列)

2) 2)响应器器件的地址和内部寄存器 保持不变