This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126PWR 参数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1304070/sn74cbtlv3126pwr-parameters

主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3126

您好!!

我们正在计划将您的产品(SN74CBTLV3126PWR)用于我们的应用。

为了检查与处理器/控制器的兼容性,我们需要知道高电平输出电压( VOH )最小值,低电平输出电压( VOL )最大值,高电平输入电流( IIH )最小值,低电平输入电流( IIL )最大值,高电平输出电流( IOH )最小值,低电平输出电流( IOL )最大值。


数据表中未提供上述参数。 您能否提供 VOH、VOL、IIH、IIL、IOH、 IOL 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTLV3126是一款使用传输门的无源开关。 (请参阅 [FAQ] TI 开关和多路复用器使用的架构类型有哪些、如何知道我的器件内部有哪一种?)

    ΔV 没有缓冲输入或输出;闭合的开关的行为类似于约5 Ω 的电阻。输出电压与输入电压加上开关上的压降相同、这取决于流经开关的电流(Δ V = I× 5 Ω)。

    (OE 引脚为纯 CMOS 输入;它们的输入电流被指定为 II。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Clemens 的观点、因为这是一款无源模拟开关、所以它只有 VIH 和 VIL 值

    有关更多信息、请查看此常见问题解答

    此致、

    卡梅隆