This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511相关问题

Guru**** 2586315 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1303225/tmux1511-tmux1511-related-issues

器件型号:TMUX1511

您好,

Fout2可输入10kHz 至100kHz 的频率方波、SEL1和 SEL2均为高电平或低电平。 由于逆变器的连接、SEL3和 SEL4与 SEL1和 SEL2具有相反的电平。 当 SEL1和 SEL2为高电平时、3.3V 用于为 C31电容器充电并通过 U14B (TL072CDR)集成来收集电流。 C31是一款电容式压力传感器、现在使用1pF 电容器对其进行仿真。 频率变化输出采样应该已更改、但现在没有变化。 请帮助分析原因。 原理图如下所示;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    只是想澄清设计中的一些事项以解决问题

    fout 信号的电压是多少。 我知道频率为10-100kz、但该信号的电压是多少?

    2. 进入 sel3和 sel4引脚的信号电压是多少。

    如果您回顾一下 Stephen 在原帖上的回答、他们是其他设计问题、我认为我们可以解决这些问题、并 使此电路正常运行  

    "TMUX1511上的连接也是从 S 到 D。目前、您的所有 D 引脚(D1-D4)都悬空并短接至其他引脚。 因此、根据您的设置、S1 (3.3V)可以连接到 S4 (0V)、S2 (TP15)可以连接到 S3 (TP13)。 这些是所有可用的连接。  

    您需要非常小心 S1至 S4连接、因为如果 S1和 S4同时打开、这将超出流经开关的最大电流并可能导致损坏。 我建议使用电阻器来限制此电流。  

    您的 S2和 S3引脚始终悬空、因此永远不会有更高的电压。"  

    您能否谈谈您正在尝试实现的目标、或者分享一个示例波形? 我们可能会建议一个更理想的电路设置。  

    谢谢。
    斯蒂芬  

    -斯蒂芬

    请告诉我您是否可以实施并发送斯蒂芬所要求的一些信息?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. FOUT 信号的电压为3.3V,方波信号;

    2.当 FOUT 引脚输入高电平(3.3V)时,SEL3和 SEL4引脚输出低电平(0V)。 当 FOUT 引脚输入低电平(0V)时、SEL3和 SEL4引脚输出高电平(3.3V);

    我想问一下信号是否可以从 D 到 S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您能否通过电路运行波形为我们提供一些其他信息?  

    您能否在电路工作期间在 TP10、TP15和 TP16共享电压信号。 这些信息将帮助我们了解集成电路是否以您期望的方式工作。

    谢谢!

    雅各布