This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPDT 器件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1303775/dpdt-device

主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS2124

大家好、  

只是想检查是否存在>= 7.5V DPDT (双极双投),>= 1A 器件. 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要这样一个1:1双通道开关

    它需要 支持7.5V 电源电压(VDD)还是7.5V 信号(源漏)?

    2.该器件是否需要通过信号路径支持1安的电流或者在1安电流故障条件下仍能正常工作?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、双刀双掷开关有两个1:2通道:

    普通开关被设计用于处理模拟和数字信号、以及小型负载;它们不能处理1A 电流。

    您的应用是什么? 没有具有四个1A I/O 的集成器件。 如果要在两个电源之间切换、或许可以使用两个电源多路复用器、例如 TPS2124。 一般的解决方案是使用 TPS22810等四个负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    该器件如 Clemens 所示、如下所示。 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的答复。 这就是我的客户想要的。 应用程序位于智能手表中。  

    客户认为集成的两个通道将比两个不同的设备具有更好的一致性。 谢谢。  

    BRS

    假设