This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:TMUX8212启用和禁用时序

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8211, TMUX8212, TMUX8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1302837/tmux8212-tmux8212-enable-and-disable-timing

器件型号:TMUX8212
主题中讨论的其他器件: TMUX8213、TMUX8211

您好!

我希望澄清 TMUX821x 数据表中使用的语言。 我将使用 TMUX8212型号、这是常开版本。

我正在尝试了解从"SEL"信号变为高电平到开关关闭(与默认状态相反)的时间。 在表9-2中、这被称为"通道开启"。

然后、在图8-4中、我们会看到以下设置以及意味着参数"t_on"是在"SEL"信号下降沿之后输出变化的时间、从而也是返回默认状态的时间。

以下是第7.13节中的时序特性:

我的最终结论是、对于 TMUX8212常开型号、第7.13节中所示的时序特性可描述如下:

- TON (EN)= 4us 典型值 =开关断开(恢复默认状态)的时间。
- tOFF (EN)= 100ns 典型值 =开关闭合的时间。


我的理解是否正确?


感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三种 TMUX821x 型号共用一个数据表。 第8.4节的内容 说明:

    开通时间(TON)定义为在 SELx 信号上升(针对 NC 开关)或下降(针对无开关)至50%最终值后 TMUX8211、TMUX8212和 TMUX8213的输出上升到90%最终值所需的时间。

    图8-4显示了 NC 开关的 SEL 信号。 对于无开关、您必须将其反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图8-4所示的是 NC 开关的某处吗?

    第8.4节中的这句话是我困惑的根源。

    在图中、输出通过电阻 RL 拉为低电平。 为了使输出上升至90%的最终值、开关需要闭合! 这对应于无开关右侧 SELx 信号上的逻辑1? 这种情况与案文的建议向后倒退。 对于无开关、上升输出如何与下降 SELx 信号相对应?

    我将查看所有的麻烦以阐明这一点、因为开关时序对我的应用非常重要。 我需要确认 t_on 和 t_off 参数所描述的正确行为。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案文确实是错误的。 对于无开关的情况、SEL 上的上升沿会关闭开关。

    无论如何、所有 TMUX821x 型号的开关时间都是相同的、TON 表示开关关闭、且较慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你确认我不是疯狂:)