This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:使用 TMUX1109和 ADS124S08扩展到16个热电偶通道

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1301263/tmux1109-extend-to-16-thermocouple-channels-with-tmux1109-and-ads124s08

器件型号:TMUX1109
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

尊敬的:  

从先前的学习中、我将使用 ads124s08来执行 TC 测量。 但是、我们完全需要16个通道、而 ads124s08只有6个通道。 在此、我们将讨论两个选项:

1) 1)第一个选项是使用3 * ads124s08、我认为这将是完美的。 除了费用:)

2)其次,我有一个想法,选择 MUX 作为通道扩展。 通过在论坛中进行搜索、我发现 TMUX1109因其性能而是一个不错的选择。 嗯、我确实担心会影响准确度的噪声。 与备选案文1相比,它是否可以接受?

更进一步、如果选项2是可以的、我可以将 MUX 放置在电路中的何处? 对于图 A、多路复用器接近于 TC。 滤波器电路部分将减少。 虽然多路复用器的缺点是温度升高(可能接近125度)可能会影响到多路复用器、因为它接近 TC;

对于图 B、每个 TC 通道都放置了滤波器电路部分。 优点是多路复用器距离 TC 很远;

(使用电阻偏置器件的烧毁检测已隐藏)。

哪一个可以更好。 或者还有一些我没有想到的其他问题?

提前感谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    1.基于您的信息解决方案2是一个很好的想法,应该适用于您的系统。 这是你的系统看起来的样子。 如果我不正确、请告诉我。

     

    该多路复用器具有 低泄漏电流 、 在工作温度约为25°C 的系统中、您应该看到最小的误差或对系统的影响。 随着多路复用器的温度升高、您将看到多路复用器产生了一些误差。

    3. 我认为图 B 是更好的解决方案 (就多路复用操作而言)  因为它可以使多路复用器保持低温度并防止过大的泄漏电流。 此外、此处还有一个 应用手册 、可详细讨论数据采集系统中的多路复用器。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1702093773206&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    但请告诉我您的想法。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 kameron 的分享。 由于 TC 使用 TMUX1109进行多路复用是合理的、我将制作演示 PCB 以进行测试。

    实际上、我的 PCB 板的大多数工作条件都应低于125度。

    测试完成后、我可以在图 A 和 B 之间找到合适的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆