This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:通道的载流能力

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, TS3DDR3812, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1300739/ts3ddr4000-current-carrying-capability-of-channels

器件型号:TS3DDR4000
Thread 中讨论的其他器件: TS3DDR3812TMUX646

嗨、大家好!

我想使用 TS3DDR4000将信号从源路由到不同的端子、但产品规格表中缺少载流能力信息、但该信息表示支持 DDR2、DDR3和 DDR4。

有人知道单个通道可以通过的最大电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您认为 数据表上没有该器件的电流规格是正确的。

    然而,对于一些使用此  常见问题的模拟多路复用器 ,可以使用下面的常见问题解答找到此信息。

    该器件的数据表中没有最大 Tj 数、因此该常见问题解答无法用于查找相关信息。

    但我注意到了 TS3DDR3812、它 与您之前提到的器件类似、其数据表中包含了最大电流信息。 这是一个选项吗?

    我们还提供了可支持 DDR 应用的 TMUX646、并在数据表中包含最新信息

     请告诉我这些设备中的 其他设备是否是合适的替换设备

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您提供信息、您提到的产品可能对我有用。  

    出于好奇心、TI 为何决定不在其最新版本的 TS3DDR 系列中发布通道电流承载信息? 我想 TS3DDR4000是 TS3DDR3812的高级版本。

    谢谢。

    文卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwei:

    我认为 TI 没有发布 TS3DDR4000最新信息的原因在于该器件发布年份的数据表规格标准发生了变化。  

    但是、较新的 TI 模拟开关在数据表中提供了电流信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    能否列举一些有电流信息的 TI 模拟开关? 我曾尝试在 TI 网站上搜索其中的部分内容、但未成功。

    此致、

    文卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwei:

    理解、因为这不是 TI.com 上的搜索筛选器

    大多数 TI 模拟开关 都在数据表中包含电流信息。

    例如、TMUX646数据表中包含该信息、

    它将在多路复用器数据表的建议工作条件下作为(IS 或 ID 持续电流)

    此外、该器件的数据表中还具有 TJ 最大值  

    该电流可与本主题前面的常见问题解答一起使用、以找到 TI 多路复用器在特定设置中可以支持的最大电流。

    一条良好的经验法则是名称中带有 TMUX 的多路复用器 应具有该信息  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆