This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:A端口信号问题 Ω

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A63157, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1302478/sn74lvc1g3157-a

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TS5A63157TS5A3160

你好,ti专家

  SN74LVC1G3157在VCC没有上电的情况下,A端口是否能可以有电压。

 按datasheet的9.2 μ 1描述,需要等待到VCC建立后才可以加信号,我们的应用是 SN74LVC1G3157在目标电路板的接口上,外加的信号由其他电路板提供,不受SN74LVC1G3157目标板控制。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止 I/O 电压高于 VCC

    有些开关具有断电保护功能、例如 TS5A63157或 TS5A3160。