This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4066A:SN74LV4066A 的5V 输入至引脚2A 除尘操作

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1301744/sn74lv4066a-5v-input-to-pin2a-derails-operation-of-sn74lv4066a

器件型号:SN74LV4066A
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

您好!

我在下面使用4066将 RX/TX 切换到不同的端口:

在初始时、当所有控制线都为0、5V 到 ERXD、(连接串行端口的 TX 的5V 来自其他系统)会导致误操作。

误操作是这是一个 RaspberryPi 帽上的定制板、因此 RXD 基本连接到 RPI4s RXD 端口。 当 RPI 启动时、所有控制线都为零。

我有针对性地放置了 Rx/TX 组合、认为它是单向开关、因此方向性保留了。

考虑到下图、当 C 为低电平时、输入 A 上的5V 电压如何会导致误操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件禁止 I/O 电压高于 VCC。 (I/O 引脚具有连接到 VCC 的钳位二极管。)

    TMUX1511支持超出电源电压的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Clemens 注释外、TMUX1511 也是 4066器件的一款理想替代器件   、因为其具备断电保护功能、可像现在这样阻止电源排序。

    1. TMUX1511是一款1:1 4通道器件、当 VDD = 0v 时、仅在信号引脚上具有高达3.6V 的断电保护功能、因此在您当前的系统中可能会出现问题。

    这里还有一些其他问题、可帮助我们缩小新器件的范围。

    1.新器件的控制逻辑是否必须相同 Low= switch off 和 High= switch on?

    2.您使用的4066设备是什么包装? 封装尺寸是否重要?

    请告诉我!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,控制线是一样的

    2.我使用的是 SN74LV4066ADR

    数据表中显示:

    这些开关旨在处理
    模拟和数字信号。 每个开关允许
    振幅高达5.5V (峰值)的信号
    向任一方向传输。

    因此、当输入为5V 时、它可以输出3V3。

    我是否可以通过反转 A、B、向 A 施加5V 电压而不是向 B 施加5V 电压来逃避?

    无论如何、4066是一个相当旧的器件、如果升级到 TMUX1511将解决很多问题、我也可以这么做、但目前我可以用一个工具反转 a 和 b。

    此致、

    C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的主要用途是打开/关闭 tm4c123等微控制器的 Rx/TX、以及可能打开/关闭20kHz 频率的 PWM。 更换器件时、我主要关心的是可用性/成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1511提供高达3.6V 的加电保护。 我需要5V 电压。  顺便说一下、4066解决方案在控件开启时的工作方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    对不起混淆,但我想我现在理解这个问题。 就像 Clemens 说的那样、4066无法传递高于 VDD 的信号、因此即使有超过 VDD 的信号、也不建议在信号引脚上具有高于 VDD 的信号 关闭/低/高阻态。  对于此应用、由于您的多路复用器在启动时就已通电、 因此我认为断电保护在这里不是一个关键的特性。

    相反、您需要像 TMUX1511这样的器件、它支持 IO 引脚上超出电源电压的信号、即使信号路径关闭也保持高阻 抗(控制逻辑低电平)请注意、器件必须有电源才能在引脚上保持高阻抗和5V 电压。

    最后、所有 TI 模拟开关都可以双向传递信号、因此将信号从 a 发送到 b 或从 b 发送到 a 无关紧要!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆