This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:规格检查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1301959/tmux1136-spec-check

器件型号:TMUX1136
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好

这款 TMUX1136DGSR、客户是否需要数字? 模拟器件更昂贵

要求2:1 2组或2:1 4组 VCC 3.3V 客户应用是切换 SPI 4线和通用 UART、I2C、220MHz、这已经足够

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、所有 TI 模拟开关都可用于传递模拟或数字信号!

    此外、TMUX1574是更好的器件、可以支持3.3V VCC、SPI 4线、UART 和 i2c。 此外、其带宽 为2GHz、这意味着它可支持200MHz 信号。

    请查看我们的多路复用器选择指南、以了解 您提到的协议。

    此致、

    卡梅隆