This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:VIN 上的正钳位二极管?

Guru**** 2585615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166, TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1301240/ts5a2066-positive-clamping-diodes-on-vin

器件型号:TS5A2066
主题中讨论的其他器件:TS5A23166TS5A21366

您好!

该器件是否在 VIN 上具有正钳位二极管?

基本而言、尝试了解当 VCC 为3.3V 时、我是否可以向 VIN 施加5V 电压或不施加5V 电压。 我阅读了脚注"如果遵守输入和输出钳制电流额定值、可能会超过输入和输出电压额定值"、但仍然很不清楚。

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件允许最高5.5V 的电压、与 VCC 无关。 只有模拟 I/O 具有正钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    看起来 VIN 的额定电压高达5.5V、但建议仅使用高达 VCC 的 VNO 和 VCOM。  

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的,此器件在输入端具有正钳位二极管。 因此、基本而言、如果您要在输入端施加一个高于电源的电压、内部二极管将会激活并通过电源发送更高电压输入。 以下是一个 常见问题解答 、其中对此进行了更详细的介绍。

    如果您希望器件使用 断电保护功能消除了发生这种情况的可能性、 

     TS5A23166和 TS5A21366是与引脚兼容的替代产品

    此致、

    卡梅隆