This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:请仔细检查应用场景

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1299980/ts5a23157-q1-please-double-check-the-application-scenarios

器件型号:TS5A23157-Q1
主题中讨论的其他器件: SN3257-Q1

我可以在这个场景中使用吗:我为 V+使用1.8V、为 IN1和 IN2使用3.3V。  TS5A23157-Q1能否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、绝对最大额定值禁止此操作。

    SN3257-Q1支持超出电源电压的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Clemen 的回答、要了解如何处理您的应用中未使用的引脚、请查看此 常见问题解答

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢更新。

      我可以在这个 场景中使用吗: V+和 IN1/IN2都是3.3V、但 NC/NC/COM 的高电压是1.8V。   TS5A23157-Q1能否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;见图6-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,姚

    Clemens 是正确的、如果您有其他问题、请提出。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看 图6-1。 我 在数据表中找不到图6-1。 您可以将 图6-1粘贴到此问题帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 典型特性 部分的第一张图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       谢谢! 我知道这个。 可以关闭此问题!