This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:开关的 S 参数

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1300310/ts5a3159-the-s-parameter-of-switch

主题中讨论的其他器件:TS5A3159

我在 TI 的官网上找不到 TS5A3159ADBVR 的 S 参数模型。 您能否提供 S 参数文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    很遗憾、我们没有适用于 TS5A3159的 s 参数模型。 这里的应用是什么? 导通电容通常为87pF、因此它应该能够处理一些速度更高的应用、但负载实际上会更真实地影响带宽。 您是否知道自己正在使用的频率范围?
     信号路径不是缓冲输入/输出。 可以将其视为简单的导线连接与寄生关联。 IBAS 模型应能帮助您在应用中查看多路复用器的一些基本性能。

    请告诉我。

    谢谢。
    卡梅隆