This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:无泄放电阻器的220V 开关

Guru**** 2585615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1299028/tmux9616-220v-switches-without-bleed-resistor

器件型号:TMUX9616

220V 模拟多路复用器在测试和测量中有非常强大的用例。 但是、我注意到预发布的两款 TMUX9XXX 产品在信号路径上存在泄放电阻器。 它们常开吗? 我有一个应用需要传递高电压、但信号无法加载。 将来的所有版本是否都具有放气电阻器? 如果内部有一些开关、在不需要的应用中将它们关断、那会非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    TI.com 上预发布的 TMUX9XX 系列内的泄放电阻器全部集成在器件内部、因此无法"关闭"。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆