This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:逻辑电平

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1298629/sn74lv4051a-logic-level

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4051、TMUX4051

大家好、

如果 VCC = 5V、对于高逻辑电平、3.3V 是否可以工作? 它必须超过3.5V?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V× 0.7确实是3.5V。

    CD74HCT4051具有 TTL 兼容型控制输入;TMUX4051允许1.8V 控制信号。 均具有较高的 Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    如果 VCC 为5V、最小逻辑高电平将必须为3.5V (5 x 0.7)、如数据表中所示:

    我推荐 TMUX4051、这是 一款类似能在3.3V 下运行逻辑电平的器件: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux4051.pdf

    谢谢。

    近红外