This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:最大允许力/压力

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1296830/sn74cb3q3253-max-allowable-force-pressure

器件型号:SN74CB3Q3253

您好!

我在设计中使用的是 SN74CB3Q3253DBQR、需要在元件顶部使用散热焊盘来冷却它。 散热焊盘可对组件施加的最大压力是多少?

谢谢。

Rob Foster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我已将您的请求转发 给 我们的封装内部团队。  

    期望在接下来的24小时内得到答案。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    很抱歉,我的回复太迟了。 这比我想的要长一点才会得到答案。

    遗憾的是、我们只有24引脚或以上封装的数据( SN74CB3Q3253有16引脚)。  

    但是 、我们有 采用 SO 封装的24引脚器件的数据、它可以承受从顶部施加的高达500N 的压力。

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢。

    近红外