This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:该多路复用器是否有足够的功率来驱动 VCC 引脚?

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX1208, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1297382/tmux1308-does-this-mux-have-enough-power-to-drive-a-vcc-pin

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TMUX1208TMUX1574

我想使用 tmux1308来驱动读卡器上的 VCC 线路。 tmux1308是否有足够的功率来驱动1.8V 导线? 如果不是、您能否向我推荐产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    根据我的理解、您询问 TMUX1308是否能够发送1.8V 的信号? 如果是这样、则答案是肯定的。 TMUX1308可以驱动1.8V 导线。

    谢谢。

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关的导通电阻约为59 Ω、这可能过高。

    TMUX1208可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、这可能是我的问题。 我的读卡器上电、但在使用 TMUX1308后不久就会断电。 调制解调器驱动 VCC 引脚进入多路复用器、然后从信号引脚输出。 如果调制解调器 在读取 clk 线路或为 VCC 供电时遇到问题、则调制解调器将关闭。

    我最初使用 tmux1574的方法效果很好、但我需要的不仅仅是2:1 SPDT。 8:1 SPDT 比较理想、但并不存在、因此我尝试了一项权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    听起来 TMUX1208是一个不错的选择。 这是一个8:1开关、导通电阻为5欧姆。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将重新设计电路板并试一下。