This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219-Q1:有关 TMUX7219应用于 EVSE 控制飞行员的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219-Q1, TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1297011/tmux7219-q1-question-about-tmux7219-applying-to-evse-control-pilot

器件型号:TMUX7219-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX7308F

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 TMUX7219-Q1用于其嵌套产品。

我在 TI.com 中看到了以下文档;

https://www.ti.com/lit/ml/slyp783/slyp783.pdf

当我在 EVSE 控制引导控制上应用 TMUX7219-Q1时、是否可以满足 IEC60364-41 SELV 调节要求?

本文档仅展示了 TMUX7308F 的情况。 我需要确认应用 TMUX7219-Q1的情况。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    这种情况不适用于 TMUX7219-Q1。 对于此类应用、该器件需要具有 TMUX7219-Q1所不具备的故障保护功能。  

    TMUX7308F 非常适合此用例、但 TMUX7219-Q1除外。  

    谢谢。

    近红外