This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:SN74CBTLV3251D

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1297000/sn74cbtlv3251-sn74cbtlv3251d

器件型号:SN74CBTLV3251

您好!

为了达到110%的精度、SN74CBTLV3251是否可用于双向3V3逻辑数据传输?
即、作为来自 B[1..8]的8路输入多路复用器、并将 A 作为输出?
而在 B[1..8]上作为1输入到8输出?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们的多路复用器是双向的、A 可用作输入、B 可用作输出、反之亦然。

    SN74CBTLV3251能够传输3.3V 的数据。  

    谢谢。

    近红外