This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:如果 NO/NC/COM 高于 VCC、则会损坏

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1295753/ts3a5223-damage-if-no-nc-com-higher-than-vcc

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件:TS5A23159

对于 TS3A5223 (和 TS5A23159)、在 NC/NO/COM 中、在 VCC 出现之前会施加什么电压?  我知道这可能会导致内部 ESD 二极管导通、但这会有什么后果?  它的行为是否未定、泄漏、永久性损坏、破坏等?

谢谢

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流将从 I/O 引脚流入 VCC、并可能为连接到该电源的所有器件部分加电。

    如果不对电流加以限制、则可能会超过50 mA 的绝对最大额定值(仅针对 TS5A23159规定;对于 TS3A5223、可能会更低)并损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    团队目前正在度假。 请允许至下周一星期一在此获得答复。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 VCC 电平未达到适当水平之前对 NC/NO/COM 引脚施加电压确实会导致永久性损坏或 信号完整性问题、以及为下游器件供电。 其范围会因 VCC 出现之前施加的电压电平以及上述信号的持续时间而异。 正如 Clemens 提到的、如果电流不受限制、则会发生损坏。 当然、如果器件的输出仍然以这种方式适用于您的应用、那很好。 但 TI 无法保证在此情况下的性能、因为这不是这些器件的建议实施。  

    如果您还有其他需要、请告诉我。  

    谢谢!

    亚历克斯