This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:VIN 处的负电压

Guru**** 2562150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1295902/sn74cb3q3257-a-negative-voltage-at-vin

器件型号:SN74CB3Q3257

大家好、

客户报告、当他们测试控制输入引脚(OE、S)上的波形时、 低电压为-0.08V、超出了建议的工作电压 VIL。 是否存在任何风险?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    团队目前正在度假。 请允许至下周一星期一在此获得答复。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像克莱门斯提到的那样,这是可以的。 接近0V 的电压可能只是设置中的测量误差、只要负电压不超过低于接地电压的二极管电压(约-0.5V)、就不会有问题。  
    谢谢

    斯蒂芬