This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:中文

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1295321/tmux6208-en

器件型号:TMUX6208

大家好、

我想知道 EN、A0、A1、A2 Vth 的电压是多少。

基于数据表。 如果超过1.3V 将是高电平正确吗? 但最大值为36V。

我知道 EN 引脚的电压通常不会太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些输入适合与1.8V GPIO 配合使用。 1.3V 到36V 之间的任何电压都是有效高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    克莱门斯就在这里。 由于 TMUX6208设计为 兼容1.8V 逻辑、因此它允许 VIH 电平从1.3V 一直到36V 不等。  当我第一次了解到该规格的宽范围时、我认为这是非常有趣的、但这确实是该器件 的设计方式-让用户几乎可以选择高达 Vdd 的任何 VIH 电平。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我也觉得它很有趣。 它改变了我的想法。 谢谢