This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:TMUX4052电源电压范围

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1295139/tmux4052-tmux4052-supply-voltage-range

器件型号:TMUX4052
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052A

您好!

客户提出了 有关 TMUX4052的问题。 我们知道您已将电源范围从3V~12V 修改为5V~24V。 您能帮助?以下芯片的数据代码检查电源电压是多少 此外、我想知道电源电压范围为什么被修改?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片从未改变过。 "SCDS445"文档被标记为"高级信息"。

    最小电源电压从3V 增加到了5V。最大电源电压完全没有变化;±12V = 24V。(如果您要针对 5V 或以下的电压使用开关、请使用 SN74LV4052A 等低压器件。)

    数据表的第1节仅显示了电源电压的一些示例配置。 第7.4节规定了确切的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    克莱门斯在这里是正确的。 该器件的最大电压没有改变-仍然是24V。 原始数据表是预告信息。 这已更改为"量产数据"。 性能未针对3V 进行优化、因此如果您需要使用具有3V 电源的器件、我建议 改用 SN74LV4052。

    此致、

    亚历克斯