This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:闩锁性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294381/cd74hc4067-latch-up-performance

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

大家好、

我们已经在这篇文章中讨论了闩锁:

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217879/cd4051b-mux-input-structure-of-cd4051b/4617158?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A369099#4617158 

我看到 DS 显示 SN74LV4051A 的 闩锁性能超过100mA。 但我在 CD74HC4067S 的 DS 中找不到类似的说明。 您是否具有   CD74HC4067S 的这些数据? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您对此的深入了解。 该器件通过了相同的鉴定测试。 您可以使用 资质审核工具为任何器件找到此数据。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。 我看到它通过了 JESD 78、但看不到当前信息。 与  SN74LV4051A 的100mA 数据相同吗? 您能帮助检查一下吗? 因为客户告诉我、在4067上发现了一些闩锁问题、但近年来在4051上没有发现。 我怀疑 4067的闩锁性能可能 比4051弱,虽然都通过了 JESD 78。

    谢谢。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    很遗憾、我无法访问此旧版器件的实际资质审核报告。 但是、由于有文档记录该器件使用 JESD78标准通过了闩锁、因此我们知道该器件可以通过 电源轨外的电压处理至少注入引脚的100mA 电流、而不会导致闩锁、因此如果该器件可以继续工作、 然后可以说 闩锁性能超过 JESD 78 II 类规定的100mA。  

    这是一份白皮书 、其中对该主题以及第2.1节进行了更详细的讨论。

    此致、
    亚历克斯