This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:将器件用于3.3V VCC 并将1.1V 上拉用于放大器

Guru**** 2514875 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294862/sn74cbtlv3257-use-the-device-with-3-3v-vcc-and-pull-up-1-1v-for-a-b

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

我的客户正在使用我们的 SN74CBTLV3257。

他们能否将3.3V VCC 的器件用于 A/B、将1.1V 上拉?

谢谢。

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 这是一个模拟开关;它可以支持 GND 和 VCC 之间的所有电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您联系我们! Clemens 在这里是正确的、因为该器件可以支持从 GND 到 Vcc 的电压范围。 因此、对于3.3V Vcc 并在 A 和 B 上拉1.1V 的用例、这是该器件的可接受实施方案。  

    此致、

    亚历克斯