This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:IBIS 模型问题-模型上无输出设置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294486/sn74cbtlv3126-ibis-model-question----no-output-setting-on-model

器件型号:SN74CBTLV3126

专家、您好!

客户设置了 SN74CBTLV3126RGYR IBIS 模型、但似乎所有 I/O 引脚都设置为输入、无法设置为输出。 您以前是否遇到过此问题? 我们可以将 I/O 设置为输出吗? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    我不确定您要使用什么软件进行仿真、但 IBIS 模型没有定义的输出引脚、因为它只是无源开关、因此开关通道既不是输入、也不是输出。   

    如果他们有机会使用 Hyperlynx、我们 过去曾发布过类似文章、说明如何解决此问题。  

    请告诉我这是否有帮助。  

    此致、

    亚历克斯