This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294154/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157

大家好、TI 支持团队

在阅读 SPDT 数据表时、我注意到 TI 应用不建议在 IC 完全导通之前将信号应用于引脚。

参考自  

' 9.2.1设计要求
输入可以是模拟输入或数字输入、但 TI 建议在施加任何信号之前等待 VCC 上升到建议运行条件中的电平。 '

就我而言、当 VCC 没有完全斜升(或0V)时、MOSFET 的通道不会将电流从 A 传导至 B

因此、我想知道是什么让 TI 推荐此类要求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 本身会很好、但 I/O 引脚具有连接到 VCC 的钳位二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、实际问题似乎是输入电压可能会影响 VCC   

    钳位二极管的导通电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seunghui:

    克莱门斯在这里是正确的。 该问题与将器件暴露于可能的 EOS (电气过载)有关。 因此、TI 建议首先等待 VCC 斜升到建议的运行条件。 钳位二极管的额定电压为~0.5V、这将是钳位二极管的导通电压。  

    谢谢!

    亚历克斯