This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:用作唤醒设备

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, SN74HC148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1294195/tmux1308-use-as-wake-device

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: SN74HC148

大家好、

您能帮忙检查我们的 TMUX1308是否可用作唤醒器件吗?

例如、八个通道之一具有信号输入、器件可以注意到该信号并找出信号来自哪个通道。

如果 TMUX1308无法做到这一点、您能帮忙推荐一款吗?  

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于数字低电平有效信号、您可以使用 SN74HC148等优先级编码器。