This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052-Q1:查找 URAT MUX

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, TMUX4052-Q1, TMUX1309-Q1, TS5A23157-Q1, SN74LVC2G17, TS3USB221A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1292500/tmux4052-q1-find-urat-mux

器件型号:TMUX4052-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1309-Q1TS5A23157-Q1SN74LVC2G17、SN74LVC1G08 TS3USB221A-Q1

查找 URAT MUX、1通道 URAT 转换为2输出,2通道,2:1多路复用器,汽车 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 信号较慢、因此您无需关注带宽。 有两个车用双通道2:1开关、但是通道数更多的器件会更便宜、而且封装更小: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=2;3;4&1143=2:1 SPDT;4:1&1498=汽车

    TMUX4052-Q1可以工作、但至少需要5V。TMUX1309-Q1针对更低的电压进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要开关、我需要同时输出两个通道的多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个输入信号应该如何组合成一个输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    为了增加克莱门斯所说的话,我想你需要一个2 : 1 2通道 UART mux (这也是你提供的图片)。  TS5A23157-Q1.I 是一个不错的选择。它的使用方式可准确满足您的要求、即连接单通道 UART 器件并允许其与其他两个 UART 器件通信。

    以下是一个 更详细地讨论 UART 多路复用器的常见问题解答。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我想我们之间可能会有一些误解、现在我们发现的所有开关都可以实现开关功能、这意味着输入 UART 信号可以传输到输出 UartA/UartB、但不能同时传输 UartA 和 UartB。 虽然我们需要一个 IC 可以同时将一个 UART 拆分为两个 UART、但输入 UART 信号可以同时传输到两个输出 UART、您能帮助解决这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用任何双通道缓冲器(例如 SN74LVC2G17/34)从一个输入创建两个输出。

    但是、当右边的两个器件同时传输数据时、应该会发生什么情况呢? 如果您说没有发生这种情况、则可以使用与门(例如 SN74LVC1G08)来组合信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我了解您的要求、并根据 Clemens 的建议、我会将此论坛转给逻辑团队以确认 Clemens 提供的解决方案。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    双通道缓冲器解决方案适用于将一个输入拆分为两个输出。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB221A-Q1是 USB2多路复用器、但也适用于 UART。

    此致

    布赖恩