This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4594:关于 TS5A4594DBVR 的查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827, TS5A4594, TS5A22362, TMUX2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1293079/ts5a4594-query-regarding-ts5a4594dbvr

器件型号:TS5A4594
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TMUX2889、TMUX4827

您好!

我们正在使用  TS5A4594DBVR  但在我们的设计中、我们需要备用的引脚对引脚兼容(GND 除外)器件、以便它应在 COM/NO 下支持更高的负电压。

此致、

N·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有支持负电压的开关: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#2192=Supports 负电压

    但没有一个是引脚兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 所说、TS5A4594没有任何引脚对引脚兼容的器件支持负电压。

    对于引线式封装选项、我建议使用  TS5A22362。

    但如果您需要更高的负电压支持 、可以使用 TMUX2889或 TMUX4827。

    为了获得 这些器件的1:1通道功能、我建议将 未使用的 IO 引脚悬空、或者通过50欧姆电阻器将其端接至接地。 请查看此 常见问题解答 、了解有关这方面的更多信息。

    此致、

    卡梅隆