This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:I3C 应用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, TMUX136, SN3257-Q1, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1292703/sn3257-q1-i3c-application

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX154E、TMUX136、TS5A23157-Q1

您好、TI 专家、

可否知道 SN3257-Q1是否支持 I3C 功能?

它的规格应能够涵盖该内容、与 TMUX154E 和 TMUX136相同。

如果我错过了任何内容,或者您有更好的 I3C MUX 解决方案建议,敬请告知我们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、带宽和电压范围允许 I3C 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    怎么样  TS5A23157-Q1

    运行是否正常?

    Cio 要高一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它具有220 MHz 模拟带宽、远高于 I3C 12.5 MHz 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:  

    除此之外、Clements 还说、SN3257-Q1是适用于 i3c 应用的出色器件。 通常、对于 i3c、您需要采用2:1 2通道器件、但由于这是一种低频应用、其他未使用的通道应该能够保持悬空。 如需更多信息、请访问此处。 

    但是、我要提醒您不要使用  TS5A23157-Q1  因为其导通电容为17.5pf、接近允许的 i3c 总线电容的一半。

    有关 i3c 多路复用器的更多信息、请查看此 常见问题解答

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    卡梅隆