This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:输入电流变化

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1292479/cd4051b-changes-in-input-current

器件型号:CD4051B

尊敬的先生/女士:

对于 CD4051BPWR 部分、附录已从 SCHS047I–1998年8月–2017年9月附录2021-JAN-11更改为 附录2023-Oct–16。

  • 更改了输入电流 IIN (最大值)(uA)
  • 从±0.1 @-55°C (typ)
  •  在测试条件 VIN=0、18V 时为±1 @-55°C (max)。
  • 在测试条件 VIN = 0、18V 下、输入电流 IIN (典型值)(uA)已从±10 (–5)@ 25°C 更改为±0.6 @ 25°C  
  •  在较新的附录数据表中、典型值±1uA 已更改为125°C 的最大值  
  •   
  • 如果该模块用作多路信号分离器、这些更改会产生什么影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deeksha、您好!

    用作多路复用器或多路信号分离器时、此器件的操作实际上没有变化。 所有 ti 模拟开关都是双向的、可用于从源极到漏极或漏源极发送信号。 数据表中的变化实际上提高了该器件的可靠性、并扩大了可在输入端运行的实际电流量。 这个数据表的变化只反映器件运行的改进。

    此致、

    卡梅隆