This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:是否可以可靠地将3.3V 检测为输入高电平信号以控制多路复用器地址输入?

Guru**** 2468640 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, CD74HCT4051, TMUX4051, CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1291822/cd4051b-can-3-3v-reliably-be-detected-as-an-input-high-level-signal-to-control-the-mux-address-input

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4051TMUX4051、CD74HC4051

我正在使用一个输出3.3V 高电平信号的 MCU 来控制  CD4051 地址引脚。 CD4051电源如下: VDD = 5V、Vee = VSS = 0V。 多路复用器用于选择0到5V 范围内的模拟信号

数据表中的电气特性表显示输入高电压(VIH、MIN)为3.5V。 但数据表提到、该器件支持"用于对3V 至20V 的信号进行数字寻址的逻辑电平转换以将模拟信号切换到20Vp-p"。

如果控制多路复用器的 MCU 为其高电平提供3.3V 信号、我是否需要电平转换器将此3.3V 转换为5V、使其高于3.5V 最小值、或者3.3V 应该可靠地工作? 如果不需要、我不想添加额外的组件。

谢谢!

塔林加纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电源为3V、该器件支持3V 控制信号。

    CD4000器件针对更高电压进行了优化。 使用 CD74HCT4051或 TMUX4051等低压器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taringana

    除了 Clemens 所说的内容外、该器件数据表正确无误、而且在器件由5V 电源供电时、还需要最低3.5V 的信号才能向器件发送高控制信号。 也和 Clemens 一样、我建议在此应用中使用 CD74HC4051或 CD74HCT4051。 这两个器件都可支持5V 电源和 VIH 3.3V 电压。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  与 CD4051B 相比、CD74HCT4051更适合我的设计。