This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找 FET 总线开关、对于 SGMII、双通道1:12、即1.25G 差分对

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1288542/looking-for-a-fet-bus-switch-two-channels-1-12-for-sgmii-which-is-1-25g-differential-pair

主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412

我有一个应用、其中来自主机的 SGMII 需要切换到12个目标之一。 它完全是点对点的、不涉及学习、MC 或 L2转发。 就是一个哑吧开关。  

如果您有一个能够处理1.25G 的 FET 开关(多路复用器)、请告诉我。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月:

      您是指1至12个通道吗?  我们没有任何1:12通道多路复用器、但您可以使用级联、您可以尝试使用 TMUXHS4412。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。  我的意思是1:12多路复用、4个通道(两个用于 Tx、两个用于 RX) TMUXHS4412为1:2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我可能能够级联。 您拥有的最高计数多路复用器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月:

      对于高速 FET 开关、我们只有1:2多路复用器。

    稳压器

    布赖恩