This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:通过开关 IC 的信号将失真

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1287379/sn74cbtlv3251-signal-pass-the-switch-ic-will-be-distortion

主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3251TMUX1308

零件編號:SN74CBTLV3251

大家好、我想问一些有关模拟开关和多路复用器 SN74CBTLV3251的问题
才会流入
















 

VDD。 我们可以看到内部连接。 我的测试条件如下: 我提供产品 VCC = 3.3V、S0S1S2也提供3.3V。 B1~B8设置为输入。 OE set0让开关工作。 我使用函数生成从 B8,测量 A 馈入方波信号1.2V @10MHz。 开始时波形不会失真。 但随着我增加信号频率(11MHZ、12MHZ 13MHZ) 我发现在 A 点测量的波形已失真为正弦波、 如何避免方波失真? 在本例中、我需要测量高达60MHz,的频率、因此我不希望信号通过开关 IC 会失真。 我看到带宽为200MHz、因此我想知道为什么会出现失真。 以及如何避免? 如果您有好方法、请告诉我 谢谢 注意: 我已经尝试了不同的探头(无源、有源)来测量 A、器件带宽高达200MHz、但信号也会失真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Calvin、

    通常、我建议选择一个带宽约为所使用方波5-7倍的多路复用器、以便您捕获一些早期谐波分量、但在这里、该器件似乎应该能够支持该频率。 可能会在您的设置中添加丢失信息。 当我在实验室里进行一些测试时、您使用的是长线迹、还是有故障探头是我的限制因素。

    您可以尝试更高带宽的器件、如 TMUX1308、但我认为可能有必要看看我们是否能够让3251通过这些信号、因为我希望它能够支持您的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    这里是我的设置。
    1.电源
    来自 B8的功能生成电源频率
    探头测量频率 A


    但我想知道为什么信号导通开关会丢失?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Calvin、我要合并你针对同一个问题所做的两个帖子。
    我将在此回答:  
    e2e.ti.com/.../sn74cbtlv3251-waveform-distortion