This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:RC 滤波器静态电流对 VCC 的影响

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1286853/ts5a22364-q1-impact-of-quiescent-current-for-rc-filter-on-vcc

器件型号:TS5A22364-Q1

您好、团队成员:

我们要确保了解这个 E2E 主题上的建议

此 E2E 主题讨论了 VCC 线路上的 RC 滤波器和使用4.7k Ω 电阻器。

如果4.7k Ω 在电源线上输入此类电阻器、则通常会影响 Vdrop。
不过、该器件的 Iq 为5uA、因此预期 Vdrop 高达47mV。
另外、我想这种模拟开关器件的 IQ 不会动态波动、因此 Vdrop 不会动态波动、也不会在 PSRR 方面产生影响。

这种理解是否正确?

客户目前使用的是100uF 电容器和180/72欧姆电阻分压器、但他们希望使用比100uF 更小的电容器。
然后、如果他们可以为 VCC 线路使用数千个电阻器、则可以使用10uF 电容器、而不会改变截止频率。

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、一之、

    我相信您的 Vdrop 计算可能已关闭。 电阻上的5uA 应该是23.5mV。
    话虽如此、您在这里的理解是正确的、因为您可以为电源线加载足够大的电容器、以便更大限度地减少开关事件期间的浪涌电流。 该器件将能够利用旁路电容器中的电荷来最大程度地减少电压尖峰。 您的10uF 电容应该没问题、因为它远高于数据表建议的值(0.1uF)、而且除了启动时间比0.1uF 电容慢之外、不会产生任何问题、因为您需要为电容充电、但我怀疑这不是真正的问题。  

    谢谢。
    Rami