请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1511 主题中讨论的其他器件: TMUX6111
根据以下应用、如果输出对16V 短路、则可以在没有二极管的情况下保护 tmux1511。
假设在 tmux1511的输入端内部有体二极管、且电流受电阻器 b 限制、使其小于25mA。
我不确定它是否是 tmux1511内的正确架构、请确认。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMUX1511没有连接到 VDD 的钳位二极管。 (请参阅 [FAQ]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?) 16V 电压可能会损坏它。
那么您应该添加一个外部钳位二极管。