This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6212:上电期间和之后开关的状态是什么?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821, TMUX7412F, TMUX6212, TMUX6211, TMUX4827, INA849
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1283205/tmux6212-what-are-the-switches-status-during-and-after-power-on

器件型号:TMUX6212
主题中讨论的其他器件: TMUX6211TMUX4827、INA821、 INA849、TMUX7412F

尊敬的朋友:

TMUX6212似乎将所有开关都设置为"常闭"、而 TMUX6211则设置为"常开"。  我知道这些不是机械开关、因此在上电之前、它们应该全部打开、问题仅在于上电周期。

但是、由于 TI 创建了器件 TMUX6212、并将开关表示为"常闭"。  我确实需要深入了解这些开关在上电以及多达80-90%的上电期间的行为(和状态)、或者在哪个功率级别下、它们开始与上电有不同的行为。

我假设它们在电源打开前已打开、并在达到特定电压水平后根据输入控制引脚开始动作(关闭)。  如果事实如此、此器件的行为将与 TMUX6211相同、为什么要创建此器件? 只是为了获得不同的输入控制信号逻辑电平?

有人可能猜测、当电源电压达到4.5V (这是起始工作电压)时、该部件(以及 TMUZ6211)将设置为其符号"正常状态"、而输入控制信号仅在电源电压稳定(不再增加)时才会激活。 然后、开关开始根据输入控制信号改变其状态。   

我不确定上述猜测是正确的。 请给我详细说明。

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关断开时、不允许对 I/O 引脚施加电压(请参阅绝对最大额定值);VDD 有钳位二极管。

    只要电源电压低于建议的最小值4.5V、就无法保证正常运行。

    TMUX6211/2/3器件之间的唯一区别实际上是控制信号极性。 NORMAL 状态适用于低电平控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tony  

    只是为了补充 Clemens 所说的内容、如果这些器件无法达到4.5V 的最小电源电压、则该器件无法正常工作。

    同样和 Clemens 一样、这些器件 的唯一区别是控制信号逻辑。 因此、选择引脚6211上的高电平信号 打开 电压。

    而6212的选择引脚上的高电平信号 连接/关闭 电压。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    谢谢你的答复。

    1.当我在您的数据表中看到"失效防护"功能描述时、我感觉这款器件很稳健、自动认为"失效防护"功能可能适用于 I/O 引脚。  

    我建议您在"失效防护"说明段中添加"当开关断电时、不允许对 I/O 引脚施加电压"语句。  问题在于、应用设计人员几乎不会像 IC 设计人员那样考虑或查看 IC 器件。 我们中的一些人来自电气应用背景。   

    2.我假定在电源电压达到4.5V 之前、I/O 引脚应该处于高阻抗状态、就像很多其它 IC 的运行方式一样、并且应该根本不运行。。。 那么、"不能保证正常运行"这句话究竟是什么意思呢? 这种声明对应用设计没有帮助。  我们需要清晰明确的行为/状态描述 、描述上电前后的情况。

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron

    感谢您的进一步解释。  

    说实话、这是第一次对 TI 的芯片感到有点失望。  

    目前超过90%的应用程序以3.3或更低的速度运行。 在我的设计中、我必须使用升压器将电压从3.3V 升至超过4.5V、这意味着该器件绝不会在施加 I/O 引脚电压之前通电(因为我的4.5V 始终滞后于3.3V)。   

    您可能会争辩说、所有3.3V 电压都从5V 或者更高水平被降压、然而、请牢记、很多模块设计只有3.3V 电源可用、并且5V 或者更高电压不可访问。  您能否设计一种能在3V 电压下工作的开关 IC? 或者是否可以在上电之前移除钳位二极管并允许在 I/O 引脚上提供电压?

    我的想法可能是无效的、但它们是实际的应用情况。  你对这个问题有什么疑问吗?

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我的电源输入是3.3V-12V (因此我的设计需要在仅3.3V 电源时工作)、这就是我选择这款高压开关的原因。 升压器支持3.3V 至15V 的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些开关在断电期间具有高阻抗 I/O;在搜索功能中、此功能不被称为"失效防护逻辑"、而是"断电保护"。

    您的信号电压是多少? 使用 LDO 生成开关的电源可能会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    感谢您的回复。

    遗憾的是、所有具有"关断保护"特性的器件都是低电压(低于5V)、当我的应用电源输入为12V 时将不起作用。

    我正在考虑 TMUX6212在我的设计中可能适用的任何可能性或情形。  例如、当我使用开关将一个信号向下接地时、例如将漏极连接到 GND、将源极连接到具有高输出阻抗的模拟信号(无论如何都会有一个放置电阻器)、 因此、流经钳位二极管的电流将受到限制、并且只在很短的时间内、一旦升压器上电、钳位二极管就不会出现任何电流...您认为?

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的信号电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、很抱歉本设备操作产生的混乱、下面我来更详细地解释一下。

    1.您对 tmux6212在您的应用中的工作方式的想法是正确的,并且当 Booster 加电时,如果您的设备将不会通过信号, 信号路径/源极引脚  施加输入电压(I/O 电压 必须在建议的工作条件内)时、将取消选择控制引脚。

    由于该器件具有连接电源的钳位二极管、并且当输入电压高于电源电压(如 VDD=0v 且源极引脚>VDD+0.7V)时、来自输入端的电流将流经 ESD 钳位二极管并进入电源。 问题在于、当 内部 ESD 二极管正向偏置时、I/O 路径上的电压会对开关电源引脚进行反向供电、并损坏电源轨上的元件。 这两个链接详细介绍了关断保护和电源中的 ESD 二极管

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/658358/faq-do-i-need-powered-off-protection-hi-z-when-vcc-0v

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108438/faq-do-ti-analogue-switches-multiplexers-have-internal-esd-protection

    我认为我们可以尝试的另一种解决方案是使用具有断电保护功能的 TMUX4827等器件、该器件可确保开关在未通电时处于高阻态、并且不允许在您的系统中反向供电。 此外、该器件具有一项名为"电源电压超限"的功能、这意味着它可以传递大于其电源电压的信号。 因此它可以使用3V 电源传递12v 信号!  

    除了获得1:1 4通道功能、我们需要使用其中4个器件。 最后,我会把你的建议转达给其他的多路复用团队。

    请告诉我您的看法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    我打算使用开关通过控制 P-MOSFET 来打开/关闭高电流负载、有两种方法:  

    1.开关的源极管脚连接到 Vin (3-12V),开关的漏极管脚连接到 FET 的栅极。 因此我可以导通/关断 FET (使用栅极下拉电阻器)。

    2.开关的源极引脚连接到 FET 的栅极,开关的漏极引脚连接到 GND,因此可以导通/关断 FET (使用栅极上拉电阻)。  

    我需要同时使用两种方式来打开/关闭负载、这样开关源极引脚上的电压为 Vin……我想、但我不能使用 Vin 为开关供电、因为当 Vin=3.3V 时它将不起作用。

    当输入电压大于3.3V 时、我有一个降压转换器来获得3.3V 电压(用于控制电路的测试)。

    现在您可以看到、在系统上电期间、开关 I/O 引脚的明确状态/行为对我的设计有多重要。

    我至少有4个控制信号可以独立开启/关闭负载、因此开关的4个通道通过共源极或共漏极连接方式进行连接。 我认为这不应该是一个问题、 请确认。

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron

    非常感谢您提供的详细信息。

    1.很高兴您在上电期间确认了开关 I/O 引脚的高阻抗状态。  我将假设 I/O 引脚的高阻抗将保持并在超过4.5V 的电源后保持到稳定电平、直到其 SEL 引脚被切换(我将确保在升压器上电之前和期间所有 SEL 引脚都被下拉)、 我对吗?

    2.感谢您的建议。 TMUX4827的关断保护功能很好(为什么高压开关不提供该功能?)、但当我的 Vin > 5V 时需要一个额外的 LDO (由于我的负载电压和电流测量电路、升压器是必备件)、另一个问题是我的 Vin 在16V 时过压保护、 开关 I/O 引脚的超出12V 电源电压可能不够好、此外、从 BOM 和电路板面积的角度来看、使用4个开关可能成本过高。  

    3、我还在考虑 TMUX6212的可能性、我可以了解与钳位二极管反向供电相关的潜在问题、在我的设计中、升压器输出仅为 INA849/INA821供电来测量负载电压/电流。 请查看我对 Clemen 的回复以获取有关我的应用的信息、并帮助我找到使用 TMUX6212的任何可能性。  我的想法是在升压器上电期间、在短时间内限制流过钳位二极管的电流、因为只要开关能够承受反向供电、对我的电路就不会造成太大伤害。 在最坏的情况下、我可以接受所有连接到 GND 的漏极引脚和所有通过电阻器连接到 FET 栅极的源极引脚、因此会将流过钳位二极管的电流限制在几 mA 以内。  请帮助检查这一想法是否可行。

    感谢您的支持。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、正确。一旦器件通电至4.5V、并且选择引脚被下拉至接地、IO 引脚将处于高阻态。

    了解您在应用中使用 TMUX4827的问题、并会帮助您使用 TMUX6212

    3.查看您的解释和您对 Clemens 的回应后,我了解您的应用。 您可以更正、如果您将通过器件的电流限制 在几 mA 范围内、则此应用中不应销毁多路复用器。 只需在信号路径前使用限流电阻器、即可确保电流受到限制。  

    此外、我知道反向供电在您的应用中不是问题、但 如果您希望器件具有断电保护功能、可以选择 TMUX7412F。

    请告诉我您的看法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron

    感谢您的帮助。

    研究后、我们在没有或不使用小电阻器的情况下、在 Vin 和 PMOSFET 的栅极之间仍然需要连接至少一个开关来实现负载短路保护(以快速关闭电力线)、 此外、允许电流流过钳位二极管也不是一个体面的设计、为了符合 IEC61508标准、我们已决定放弃 TMUX6212。 替代器件可以是 ADI 公司的 ADG5412BF、虽然价格较为昂贵、但我们的选件已经售罄。   

    我希望 TI 能在不久的将来以更低的成本推出一款竞争对手的器件、同时我也愿意重新选择 TI。

    非常感谢您提供灵敏的技术支持、这正是让 TI 成为我最喜爱的供应商(至少优于 ADI)的关键原因。

    谢谢你。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您的答复,非常感谢!  

    我在此重申一下、TI 实际上拥有一套以 TMUX7412F 形式提供的 ADG5412BF 竞争解决方案!

    下面的比较表可帮助您更好地理解。

    e2e.ti.com/.../TMUX7412F-vs-ADG5412BF.pptx

    虽然使用与磁通同步技术相比 TMUX7412F (在 PowerPoint 中以绿色突出显示)通过了 ADG 器件 , 竞争器件唯一不同的特性是双向过压 保护和断电保护(这意味着它可以保护源极到漏极或漏极到源极的不需要的信号)。 TMUX7412F 是双向传递信号、但用于保护信号源漏极(我认为这正是您在该应用中所需的)。

    请看一下 PowerPoint、看看这些器件是否合适。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron

    感谢您突出显示 我没有注意到的 TMUX7412F。

    它看起来比 TMUX6212好很多、但仅对源极引脚 应用断电保护可能会成为一个问题、并且可能会在我们的应用中导致问题

    我们需要在 Vin 和 PMOSFET 栅极之间连接开关以快速关断 FET、因此、漏极引脚(连接到 FET 的栅极)需要保持高阻抗以维持栅极电压(等于 Vin) 当 Vin 上电且开关的 Vdd 为接地时(来自升压器输出)。  

    为了以设计的转换率打开我们的负载、我们在 PMOSFET 的栅极上添加一个电容器(具有一个栅极下拉电阻器和一个到 GND 的开关)。 该电容器与升压器输出电容器将通过漏极引脚的钳位二极管由 Vin 进行充电、这种充电会使栅极电压达到接地电平、并可能在建立升压器输出之前瞬时打开 PMOSFET。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您添加有关此应用设计方式的额外详细信息。 我将把这个机会告诉我的团队的其余人员、并将其添加到多路复用器团队的产品积压中。

    如果我能进一步帮助您、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron

    感谢您的支持。

    请告诉团队、从应用角度来看、如果将模拟开关用作替代继电器、那将是一款出色的产品。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    乐于提供帮助、实际上、此开关和其他 TI 开关专为处理继电器替代应用而设计!

    请查看此 应用手册 、详细了解这方面的信息。

    此致、

    卡梅隆