This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:VDD = 3.3V 时1.8V I2C 的用例

Guru**** 2469170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1284949/sn3257-q1-use-case-of-1-8v-i2c-at-vdd-3-3v

器件型号:SN3257-Q1

您好、团队成员:

 

要切换 I2C/UART 的1.8V 电平(主/从)、在 VDD = 3.3V 的条件下、SN3257-Q1可以支持1.8V 电平?

  

谢谢。此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 该器件是一款模拟开关;支持 GND 和 VDD 之间的所有电压