This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:IBIS 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1284433/tmux646-ibis-file

器件型号:TMUX646

您可以指向 TMUX646的 IBIS 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们没有适用于 TMUX646的 IBIS 模型、目前只有 S 参数模型才起作用?  

    S 参数模型更常用于 TMUX646等高速器件、因为它们可提供  ~1GHz 以上的更准确结果。

    您可以通过使用以下电路在所使用的任何 IBIS 软件中模拟 IBIS 模型、该电路应该可以很好地表示开关接通时的情况:

    这是否能满足您的车型需求? 如果 在开关关断时需要更详细的 IBIS 模型或代表性电路、请告知我们。  

    谢谢。

    近红外