This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511相关问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1284296/tmux1511-tmux1511-related-issues

器件型号:TMUX1511

您好,

当 Fout2连接10kHz 至100kHz 的信号时、测得的 TP10和 TP11是一组反向频率信号。 C31位置焊接了一个1pF 电容器、检测到电压 TP13 0.0024V TP15 0.0015V TP16 0.0015V TP17 0.0023V。 当前部频率发生变化时、电压值不会改变。 根据原理、电压值应该发生变化。 请帮助检查电路是否有问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    TP10和 TP11连接到器件的 SEL 引脚、必须驱动这些引脚才能使 TMUX1511开关。 Fout2的电压是多少?  

    此外、TMUX1511上的连接是从 S 到 D。目前、您的所有 D 引脚(D1-D4)都悬空并短接至其他引脚。 因此、根据您的设置、S1 (3.3V)可以连接到 S4 (0V)、S2 (TP15)可以连接到 S3 (TP13)。 这些是所有可用的连接。  

    您需要非常小心 S1至 S4连接、因为如果 S1和 S4同时打开、这将超出流经开关的最大电流并可能导致损坏。 我建议使用电阻器来限制此电流。  

    S2和 S3引脚始终悬空、因此永远不会有更高的电压。  

    您能否谈谈您正在尝试实现的目标、或者分享一个示例波形? 我们可能会建议一个更理想的电路设置。  

    谢谢。
    斯蒂芬