This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:TMUX1072支持的最大频率?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1283472/tmux1072-tmux1072-max-supported-freq

器件型号:TMUX1072

您好!

我想知道 TMUX1072是否可以支持高达400MHz 的信号?

但我几乎不担心 Ron BW。

是否有针对此频率使用此器件的设计示例?

感谢您的反馈。

THX:

海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:

    TMUX1072可支持高达400MHz 的信号、其额定带宽为1200MHz。 Ron 应该不是问题。  

    我们没有设计示例、但我可以提供器件的频率响应。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    您还能解释为何 Ron 电阻可以升高到18欧姆、而典型值为6欧姆、什么影响该值?

    但 DS 中没有明确说明。

    请建议:

    THX:

    海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    Ron 值会受到器件的温度和电压输入信号的影响。  

    随着器件温度升高、Ron 增大、在器件的最高工作温度下测量 Ron max。

    谢谢。

    近红外