This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1283473/tmux1072-switches-multiplexers-forum

器件型号:TMUX1072

您好!

我想知道 TMUX1072是否可以支持高达400MHz 的信号?

BW 似乎可以、但我几乎不担心 Ron。

是否有针对此频率使用此器件的设计示例?

感谢您的反馈。

THX:

海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:

    TMUX1072可支持高达400MHz 的信号、其额定带宽为1200MHz。 Ron 应该不是问题。  

    我们没有设计示例、但我可以提供器件的频率响应。

    谢谢。

    近红外