This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:有关相关开关之间隔离的问题部分

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282656/sn74lvc2g66-q1-question-about-isolation-between-associated-switch-section

器件型号:SN74LVC2G66-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A3166-Q1

您好,

对于 SN74LVC2G66QDCURQ1,在 VCC 关闭时, 相关开关部分之间的阻抗是多少?如果我们要保持相关
隔离了开关部分、是否必须使器件保持通电状态?

Br

宋均贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚具有连接 VCC 的钳位二极管、因此您不应在断电状态下施加电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 junsong:

    再加上 Clemens 说的、我认为如果您希望器件在断电时隔离信号、您将需要一个具 断电保护功能的器件

    此应用的一个良好替代方案是使用2个 TS5A3166-Q1 (具有断电保护功能)、这将为您提供与您提到的器件相同的功能。

    这2个器件对  

    如果您有任何其他问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我需要确认的是、当 VCC 断电时、  相关开关部分(例如 SN74LVC2G66QDCURQ1的引脚1至引脚2)似乎未完全断开。  引脚1和2、引脚5和6之间的阻抗约为 千欧电平。 这种现象是否合理?

    Br

    顾俊松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junsong、您好!  

    因此、 首先回答您的问题:该器件 已断开连接、但 当 VCC=0时、它将具有一些电阻值、但它不会是无限电阻。 它会有一个值、但它应该像在千欧姆范围内那样具有非常高的值。  

    但为了进一步帮助您了解该器件信号路径基本上是 MOSFET 开关。 因此、当电源电压(VCC)为零 并且在 IO 引脚上施加足够高的电压时、它会将开关置于称为击穿区域的模式、在该模式下、它基本上会变成短路、并允许电流通过开关呈指数级增长。 但是、如果您遵循此器件的建议工作条件、则不会出现这种短路现象。 另外、当 VCC=o 时、您的器件将处于截止区域、源极和漏极之间的 Ron 将会很高、正如您观察到的那样

    如果您还有任何问题、敬请告知! I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    明白了、感谢您的答复。

    Br