This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:彼此之间具有两个开关

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282550/ts5a23159-two-switches-behind-each-other

器件型号:TS5A23159

我的电路需要在一些 IC 之间切换 USB-C 端口。 为了做到这一点、我想出了两个分别靠后的 TS5A23159DGSR。
DIP 开关选择接地或使用 VCC。 只是想检查一下、这是不是一个应该有效的解决方案。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Philipp、

    这是否会成为一个问题将取决于您正在使用的频率。 当您这样级联器件时、您将看到两个多路复用器的导通电容和导通电阻的影响。 这些影响不是那么线性、因此很难准确地测量这些影响、但我确实使用类似的级联设置在一个单独的器件上运行了一些测试、并看到当我级联2个多路复用器时、我损失的带宽略低于-3dB 的一半。 我认为此器件的100MHz 带宽可能更接近60MHz。

    这里的时钟频率是多少? 通常在方波上、您需要将时钟频率作为多路复用器带宽的5-7倍、以考虑方波的谐波分量。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 它甚至不是级联结构。 第一个直接来自 USB、另一个位于 USB 转 UART 控制器后面。
    任何方式。 感谢您提供信息。
    测试电路和问题都与我刚才误解的其他方面有关。