This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:需要建议在8个 SD 卡之间进行多路复用。

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575, TMUX1574, SN74CBTLV3251, SN74CB3Q3251, TMUX1308, TMUX1309, SN74CBT16232, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282415/tmux1574-need-recommendation-to-multiplex-between-8-sd-cards

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3251SN74CB3Q3251TMUX1308TMUX1309、TMUX1575、 SN74CBT16232TMUX646

我可以使用4个 TMUX1574在8个 SD 卡之间进行多路复用 、但我想减少 IC 的数量。 我想使用1个 IC 在8个 SD 卡之间切换。 您能否推荐规格与 TMUX1574类似但可以处理8张 SD 卡的 IC?

多路复用器还需要能够处理供 VCC 和 IO 线路使用的足够电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN74CBTLV3251或 SN74CB3Q3251等8:1开关;这些开关具有单通道、因此您需要多个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在4通道1:8多路复用器? 我想减少板上 IC 的数量、同时降低每块芯片的成本。 使用  SN74CBTLV3251或 SN74CB3Q3251仍需要4个芯片并增加了成本。 如果不能、使用 SN74xx 实际上会更昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的大型开关;您始终需要组合多个 IC。

    TMUX1308或 TMUX1309仍需要四个芯片、但价格更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cho!

    深入研究这一点、我认为我们没有适合您在此应用中使用的8:1 4通道多路复用器、实际上使用4个 TMUX1574可能是您的最佳解决方案。

    在此应用中、电路板空间是否对您而言是个问题?您能否告诉我、使用 tmux1574 4x 是否适合您?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron! 遗憾的是、我想腾出布板空间、清理布线、避免使用 IC 的数量、同时降低生产成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    好的、明白! 很抱歉、我忘了提到这个部件

    那么、TMUX1575是否适合您?  TMUX1575是 TMUX1574 的替代器件、具有反相逻辑控制功能、采用 WCSP 封装(比 UQFN 封装小60%)。 我认为1ku 的这款器件可能会稍微更昂贵、但 可以帮助清除您的布板空间。 另外、如果价格是个问题、请随时与 TI 销售代表联系 、以便他们在定价方面为您提供帮助。

    请告诉我您的看法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron、感谢您的快速回复。 不是很大的占用空间大小问题在于线迹数量、这是因为有4个芯片可用于 8个器件。 它开始变成一个4层板、我想将其保持在2层以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的回复!

    从我对多路复用器产品系列的了解来看、我发现了3种解决方案可以解决您的问题。  

    首先、因为 TMUX1574  ( 即 2:1 4通道) 可以支持2 sim 卡, 要支持所有8 sim 卡, 您将需要一个 2 : 1 16通道设备 ,这就是为什么我建议 SN74CBT16232。  其电源范围为4V 至5.5V、这比 tmux1574具有更低的范围。 此外、它也没有失效防护逻辑和断电保护等集成保护功能。 最后、此器件不提供1.8V 逻辑支持、因此、向多路复用器选择引脚发送高电平信号需要最低2V 的电压。 但根据您要通过的信号和用于为此器件供电的电压、这可能适用于您的应用。  

    第二个最佳选择是使用2:1 8通道器件、因为它能够支持4个仿真卡。 虽然我们没有直接的2:1 8通道、但我们有一个2:1 10通道、可以执行同样的操作。 该器件是 TMUX646。 因此、如果您采用该解决方案、则需要2x/。 该器件与 TMUX1574类似、实际上它具有1.8V 逻辑支持和断电保护功能。 它还具有1.5v 至5.5V 的宽电源范围。

    这些器件与 LM53635器件

    我认为这些选项中的任何一个都适合您的系统。 请告诉我你的想法!

    此致、

    卡梅隆