This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:交叉点开关处于断电模式时的同步信号失真

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6572, LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282583/lmh6586-sync-signal-distortion-when-cross-point-switch-is-in-power-down-mode

器件型号:LMH6586
主题中讨论的其他器件: LMH6572

我正在将 STANAG-format 单端信号馈送到交叉点开关

顶层方框图:

e2e.ti.com/.../LMH6586.pdf

当交叉点开关处于断电状态时、交叉点开关输入端的信号同步和活动视频会降级。 (原因-由于  在初始状态下很少输入信号会绕过开关并馈送到多路复用器)

但是、当交叉点开关处于运行状态时、交叉点开关输入端的信号会正常工作。  

下面附上了原理图和示波器图片以供参考

Sch:

e2e.ti.com/.../LMH6586_5F00_SCH.pdf

观察结果:

理想情况下、根据 STANAG 格式、H-SYNC 应在300mV 左右、但如果交叉点开关处于断电模式、电平会降低到180mV。 此外、有源视频的上升时间

请尽快更新此查询

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们首先要做的就是从电路上断开 LMH6586、只需将您的信号从连接器直接传递到 LMH6572  

    如果您可以在尝试后发送波形的屏幕截图和更多信息、这将是一个很大的帮助。