This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:芯片应用问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282899/cd74hc4067-application-issues-of-chips

器件型号:CD74HC4067

这款芯片的 IO 水平是有一些疑问的。 如果使用3.3V 电源、高 IO 电平和低 IO 电平的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonyx.Wu、

    就好像您将 VIH/VIL 电平混在一起、它们告诉您控制逻辑触发高电平或低电平所需的逻辑电压与 I/O 电平、I/O 电平将是通过源极引脚和漏极引脚(Ix 和通用输入/输出引脚)的电压。
    当3.3V 电压为器件供电时、I/O 电压可高达3.3V。
    控制引脚上的输入没有列出最大额定值、但我也会将其限制为 VCC (3.3V)最大值。 看起来在绝对最大值表中有一个负的直流输入二极管电流额定值、这意味着从控制输入到 VCC 有一个二极管。 如果超过3.3V、将正向偏置该二极管并为器件反向供电。

    因此、当 HC 器件的电源为3.3V 时、建议 I/O 和控制输入为0到3.3V。

    谢谢。
    Rami