This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:IBIS 仿真问题

Guru**** 2470570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282681/sn74cbtlv3125-ibis-simulation-issue

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、

我的客户 经测试 发现 IBIS 无法通过信号(表9&11&2&6至8&12&3&5 )、您可以帮助检查吗?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    他们在这里使用什么软件? 通常、我们在 ADS 中进行评估、因此我将通过该软件进行检查。
    但是我发现传递信号时没有问题:  


    我在这里做了一些简化、但我只是想证明该模型允许信号通过、并且在末端看起来很好。

    我将注意到、虽然该模型应该是不双向的、但我确实注意到了这一点。 如果是 A 到 B 还是 B 到 A 都没关系。
    他们能否尝试翻转模型上的输入和输出、看看它是否能解决问题? 我知道他们的原理图显示了向后、但为了进行测试、他们应该看到相同的结果、无论是 A 到 B 还是 B 到 A。

    谢谢。
    Rami