This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:热插拔功能检查和放大器;外部保护建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1281416/sn74cb3q3253-hot-swap-function-check-external-protection-recommendation

器件型号:SN74CB3Q3253

您好!

我的客户想知道 SN74CB3Q3253是否支持热插拔功能。

在此 e2e SN74CB3Q3253中:它是否支持热插拔以及如何通过数据表了解该技术-开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

我知道它只支持热插入(2级隔离)。

因此、我的问题是:

1.热插入和热插拔有什么区别? 因为在技术文档中,热插入被描述为"在插卡插入和取出期间"。

2.我们能否添加外部浪涌保护电路(电阻、TVS)? 对于外部保护电路、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些信息:

    热插拔位于 A 侧、保护功能在 A 侧设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是、只有一些器件断电时会发生什么情况。

    哪些器件是热插拔的、即断电? 一些栅极驱动器、还有/或者开关本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    热插入是指您在系统处于打开状态时放置设备、而热插拔正在卸下设备、并在系统处于打开状态时放置新设备。

    关于 外部浪涌保护电路问题、我将此 E2E 主题 移到另一个部分以回答该问题。

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    只要我们选择的二极管的工作电压高于通过热插拔连接的线路的工作电压、在此处添加外部 ESD/TVS 二极管应该不会产生任何问题。 请您提供这些信息吗?  

    此致、  

    J·普拉盛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    热插拔位于左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您是指工作电压吗?

    信号是 UART 信号、我认为它是一个3.3V 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CB3Q3253的功能无关紧要、因为它从不断电。

    一个可能的问题是 TX 信号在1A 引脚上输出、左侧断电的器件可能无法处理此信号。 因此、如果您的左侧器件没有可过压输入、您必须在即将拉出左侧器件时禁用开关(将/OE 引脚拉至高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt 和 Clemens:

    TPD1E1B04 适用于 TX/RX 线路 、前提是这些线路上的电压在热插拔事件期间无法达到6.4V。 遗憾的是、这是一个单通道器件、因此需要2个器件。 如果确认在热插拔事件期间、这些线路上的电压不会为负值或不会超过4.5V、则 ESDS302 是一个不错的2通道选项。

    只是为了澄清一下、仅在左侧 TX/RX 引脚上需要 ESD 保护、对吗? 或者每个引脚上是否需要 ESD 保护?

    此致、

    J·普拉盛